This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LV1T34能否在3.3V 至1.8V 的范围内运行50MHz 时钟?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G17, SN74LV1T34, SN74LXC1T14, SN74LVC1G34, SN74AUP1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453014/sn74lv1t34-can-sn74lv1t34-operate-50mhz-clock-from-3-3v-to-1-8v

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件: SN74LXC1T14SN74LVC1G34SN74AUP1G34、SN74AUC1G17

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

SN74LV1T34是否能在3.3V 至1.8V 的范围内运行50MHz 时钟且 Vcc=1.8V?

数据表仅显示15MHz Vcc=1.8V。 如果不能、您是否可以推荐耐酸器件?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    是否需要使用单电源转换器? 我们的大多数电平转换器仅显示3.3V 或5V 的数据速率。 但是、SN74LXC1T14的典型数据速率为75Mbps (37.5MHz)、具体请参阅下面的。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的答复

    对于 SN74LV1T34和 SN74LXC1T14、50MHz 上的3.3V 至1.8V 电平转换是否会导致缓慢的上升和下降波形?

    如果您在50MHz 处测得3.3V 至1.8V (Vcc=1.8V)输入/输出的实际波形、您是否能够提供这些波形?

    此致、

    TTD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要从3.3V 转换到1.8V、您可以使用 SN74LVC1G34 (最高80 MHz)、SN74AUP1G34 (最高60 MHz)或 SN74AUC1G17 (最高250 MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我目前没有 SN74LV1T34和 SN74LXC1T14样片。 我需要订购部件、然后再进行测试。

    鉴于假期、我在1月之前不会提供任何波形。 可以吗?

    此致、

    Josh