This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:允许的最大负载能力

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453614/sn74lvc8t245-maximum-allowable-load-capacity

器件型号:SN74LVC8T245

工具与软件:

嗨、团队:

该器件允许的最大负载能力是多少?
我还想知道此时的传播延迟。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件不适用于驱动大型容性负载。

    可直接连接高达约70 pF 的负载。 对于更大的电容、可添加限流串联电阻器、确保保持低于50 mA 的绝对最大额定值。

    有关负载如何影响上升/下降时间的信息、请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输出转换速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我同意克莱门斯的观点。 我唯一需要添加的是、所有数据表时序参数都是使用15pF 负载电容器采集的。 任何不是15pF 的电容器都会对这些参数产生一些影响。

    此致、

    Josh