This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:数据表中未指定器件标识存在问题。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453130/sn74lvc1g123-problems-with-part-device-marking-not-specified-in-datasheet

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G74-LED EP

工具与软件:

我们在某些电路板上的 SN74LVC1G123DCK (单稳态多谐振荡器)存在问题。 该器件用于电路中、以产生特定长度的低电平脉冲。 
在有问题的器件处的输入信号是正确的、但不会产生低电平脉冲。

我们注意到、数据表中未在有问题的元件"CHB"上给出器件标记。
其他没有问题的模块的有效器件标记为"C23R"。

"CHB"是否仍然是有效的器件标记、或者是否在电路板上填充了错误的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您能否提供显示器件型号的此器件的跟踪单? 我觉得 TI 不会开发  SN74LVC1G123DCK。 此器件是否从授权经销商处购买?  

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "C23R"是 DCU 封装的标记。 "CHB"是 EP DCU 封装中 SN74LVC2G74-DCU 的标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。

    Mark、SN74LVC1G123可能与另一款器件混用了吗?  如果可能、请发送 SN74LVC1G123器件的封装单据。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的回答!

    这当然是可能的。 我们采用外部制造的电路板。 在设置放置机器时、卷轴可能已被混淆。

    此致

    标记