This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:无需 IC 即可进行仿真?

Guru**** 2930300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD-PROGRAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451139/tpld1201-possible-to-emulate-without-ics

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

您好!

换句话说、当打开电源时、我将考虑将配置从我的 MPU 发送到 TPLD1201。 有可能吗?

我想、如果我不选择"Permanent Configure"、ICS 只能执行"模拟"、而不会烧录 TPLD。 是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 ICS 中有一个临时方案选项。 您无需永久烧录设备。 如果 TPLD 连接到 EVM、您可以暂时测试该程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    "Temporary program option"在哪里? 您是指"永久配置设备"检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未选中该复选框、则不会永久配置设备。 这是我要讨论的临时编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Albert、

    我了解临时编程的方式。 但在 EVM 文档 sceu030中、  

    • TI 建议不要将电路板同时连接到外部系统和 TPLD-PROGRAM、以免损坏 TPLD-PROGRAM 和外部系统的风险。

    当我们在 EVM 上使用 P2时、如何在不使用 TPLD-PROGRAM 和 ICS 的情况下仿真 TPLD1201?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常不建议这样做、因为如果操作不当、可能会损坏编程器。 这是可能的、但我需要有关您的系统的更多信息。 MCU 的 VCC 是什么?

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这是一个假定的仿真和评估块:

    启动后、MPU 将 SWS 翻转过来并将仿真配置发送到 TPLD1201。

    然后 MPU 会将 SWS 转到下部。 TPLD1201将开始独立运行。

    当然、我们可以准备另一个电压源将配置发送到 TPLD。

    请将 MPU 想象为 MSP0系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在理论上可行、但 TI 不支持使用 TPLD1201进行系统编程。 我想问的问题是在器件连接到外部板的情况下如何对 EVM 进行编程?

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

      我想、我们就可以用上述系统更轻松地尝试评估 TPLD。 但我 知道 TI 不能支持这些标准、因此必须逐一使用 IC 和 PC。 谢谢。

    此致、

    奥津靖则