This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104V-Q1:与 TXS0102V Ioff?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102V, TXS0104V-Q1, TXS0104V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1452196/txs0104v-q1-vs-txs0102v-ioff

器件型号:TXS0104V-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0102V、、 TXS0104V

工具与软件:

您好!

TXS0102V 的数据表规定其具有 Ioff:" Ioff 支持局部断电模式操作"。
但是、我想使用4端口 AEC 版本: TXS0104V-Q1。
 TXS0104V 数据表未指定 Ioff。
绝对最大额定值相同、功能图相同、器件型号后缀相同。
 TXS0104V-Q1是否具有 Ioff、但 TI 在数据表中忘记提及?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXS0104V-Q1目前不支持 IOFF。 为了在电源电压低至0V 时将 I/O 置于高阻态、建议改为将 EN 低电平驱动至0V。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。
     TXS0102V 和 TXS0104V-Q1 (除端口数量外)之间是否存在使 TXS0104V-Q1不支持 Ioff 的内部差异?
    比如漏掉阻塞二极管之类的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于成本降低的原因、TXS0104V-Q1在设计时不是 Ioff 的规格。  不过、我还是向我的团队提供了关于未来开发工作的反馈意见。  

    谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、听起来像是  TXS0104V-Q1、也许您有了 Ioff。  
    很奇怪、TI 没有将其包含在数据表中、而且也不会确认。
    我想客户需要 进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、数据表中未指定 IOFF、因此无法保证 IOFF 规格和局部断电模式。 为确保 VCCA 或 VCCB 断电时具有高阻态 I/O、建议将 EN 驱动为低电平。

    谢谢!

    插孔