This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC273:引脚排列差异

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT273, SN74HC273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453107/cd74hc273-pinout-discrepancies

器件型号:CD74HC273
主题中讨论的其他器件:SN74HC273、SN74AHCT273

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我们将 CD74HC273M96用作 SN74HC273DWR 的替代器件。 但是、我们已经注意到引脚编号8和9上存在差异。 对于 SN74HC273DWR、引脚8标记为4D、引脚9标记为4Q、而对于 CD74HC273M96、引脚8标记为4Q、引脚9标记为4D。

您能否确认 CD74HC273M96数据表是否正确、或者是否存在打印错误?

此外、您能否告诉我们我们我们是否可以将该部件用作替代部件。

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有的273器件都具有成对排列的触发器 I/O、交替 Q/D 和 D/Q SN74HC273数据表正确。

    (SN74AHCT273数据表具有相同的误差。)