This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201-RWB-EVM:关于 EVM 的存储器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453738/tpld1201-rwb-evm-regarding-the-memory-of-the-evm

器件型号:TPLD1201-RWB-EVM
主题中讨论的其他器件:TPLD1201

工具与软件:

嗨、团队:

我的理解是、当使用 EVM 向 TPLD1201写入数据时、电源关闭时、数据将被擦除、除非对其进行永久编程。

但是、即使在重新启动器件后、先前的程序数据仍会保留。

该数据存储在何处? 根据用户指南的图4-1、EEPROM 不可用、您能告诉我存储器的位置是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    数据不会存储在 EVM 上。 如果您看到数据在下电上电过程中被保留、则唯一的可能性是设备永远不会真正掉电。 当编程器连接器附近的开关关闭时会发生这种情况。 一些其他引脚接收到足够的电压、通过输入钳位二极管对器件反向供电。

    断开与 EVM 的编程器电缆或从计算机上拔下编程器是确保彻底擦除器件的最安全方法。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的答复。

    我明白了。

    我还有一个问题。

    我的理解是否正确、即通过使用两个指定为 SCL 和 SDA 的 GPIO 引脚的串行通信完成对 TPLD1201的写入?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    它在突发模式下使用 SPI 进行上传、并通过引脚 IO5、IO1、IO2和 IO4进行上传。

    此致、

    Owen