This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:Si 仿真模型

Guru**** 2983340 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454173/txs0102-si-simulation-model

器件型号:TXS0102
Thread 中讨论的其他器件:TXS0101

工具与软件:

您好!

您能帮助提供 TXS0102DCUR SI 仿真模型吗?

买家无法在 TI.com 产品页面上找到此商品。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0101有一个 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    Clemens 建议的型号可以在这里使用,因为两个设备都有相似的电气通道。  

    如有任何其他问题、请联系我们。  

    谢谢!

    插孔