This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45:UART 至 RS -485原理图审核

Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454330/sn74lxc2t45-uart-to-rs-485-schematic-review

器件型号:SN74LXC2T45
主题中讨论的其他器件:TXU0202

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助审查 SPI 到 RS485的设计

如果原理图有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R/RXD 信号必须沿着另一个方向传输。 请改用 TXU0202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    LXC2T45使用 DIR 引脚来控制数据方向。 由于 DIR 接地、因此所有数据都将从 B 端口流向 A 端口。  

    与 Clemens 一样、我推荐在 UART 应用中使用 TXU0202

     

    此致、

    Josh