This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:规格封装确认

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453094/sn74lvc1g125-spec-packaging-confirmation

器件型号:SN74LVC1G125

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们使用 SN74LVC1G125、完整器件型号为 SN74LVC1G125DRYR

在该规格中、DRY 封装轮廓有两种定义

这个器件型号应该选择哪一个?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRY 封装有两个组装地点。 两个都正确;封装彼此兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。  对于零件的控制、只应有一个单一尺寸规格。 但是、这两张图纸具有不同的尺寸规格、而不仅仅是装配地点的差异。 (两者的身体高度也不同)

    您能否明确确认这是否符合 DRY006A 或 DRY006B? (SN74LVC1G125DRYR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了引脚1外、这两种型号的焊盘和封装尺寸都完全相同、型号 A 中的引脚1较长。因此、您可能需要将 DRY0006A 用于电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    这两者的高度定义也不同。 我应该选择哪一个?

    您能否明确确认这是否符合 DRY006A 或 DRY006B? (SN74LVC1G125DRYR)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有指定最小值。 因此、对于所有可能的器件、您只知道最大值为0.6 mm。