This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:高负载时的反激式转换器输出压降问题

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1444365/ucc28740-flyback-converter-output-voltage-drop-issue-at-high-load

器件型号:UCC28740

工具与软件:

你好。 先生

使用 UCC28740的反激式电路原理图。

最大输出为12V/6A。
问题在于、在高达4.4A 电流下、反馈控制效果良好、但在超过该电流后、输出电压会降至10.7V。
此后、输出电压保持在10.7V、直至达到6A。
6A 以上时、输出电压降至0V。

我找不到导致电压表降至10.7V 的原因。
请提出任何建议。

谢谢你。

https://drive.google.com/file/d/1AJAfIvnRT25P-tiNBmsIedeFjbCF1jWB/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相关信息、请查看数据表第17页。 仔细检查您的 CS 电阻器是否过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我面临的一个问题是、当我将反馈电压设置为10.7V 时、它在高达6A 输出电流的情况下保持10.7V 的电压、而输出电压不会降低。
    我预计输出电压在4.4A 时降低、但事实并非如此。
    我是否应该假设这是同一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法访问您的原理图。 不支持 Google 驱动器。 请直接上传原理图供我们审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../flyback_2800_UCC28740_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图上看不到明显的问题。

    当负载从4.4A 增加到6A 时、您能否分享开关波形? 我想看到 Vout 稳定在10.7V 以及 FB、Q46 VDS、CS 等其他信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉延迟了响应。

    将输入电压从650V 增加到750V 并将 VS 引脚 R285调节到30k 以下后、输出电压未降低且工作正常。

    谢谢你。