This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11-Q1:SN74LVC1G11-Q1

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11-Q1, SN74LVC1G11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453882/sn74lvc1g11-q1-sn74lvc1g11-q1

器件型号:SN74LVC1G11-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G11

工具与软件:

你(们)好

看一看 TI SN74LVC1G11-Q1、它看起来为-40到85度、但我认为 不是汽车的 SN74LVC1G11的温度范围为-40到125度、这是个错误  


请提供建议。

THX:

HAIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haim:

    这不是一个错误。 SN74LVC1G11-Q1的唯一可订购器件型号是 SN74LVC1G11IDCKRQ1 。此器件型号中的 I 的额定温度范围为-40至85。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haim:  

    为了补充 Owen 的意见、SN74LVC1G11-Q1仍然是汽车级器件。

    -40至85°C 的温度范围符合 AEC-Q100 3级规范。  -40至125 C 温度范围符合 AEC-Q100 1级规范。

    此致!  

    Michael