This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV273A:部分断电(Ioff)

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV273A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454422/sn74lv273a-partial-power-down-ioff

器件型号:SN74LV273A

工具与软件:

你(们)好

我们有一个旧设计、而 PCBA 上采用 SN74LV273A。 为了进一步降低关断和空闲模式下的功耗、我们希望关闭该 IC 并将引脚置于高阻抗状态

我们已经 在设计中使用了 TPS22930负载开关、我想再添加一个来控制 VCC 的开/关、但在 SN74LV237A 数据表中可以看到:

8.3.3部分断电(Ioff)该器件包含用于在电源引脚保持为0V 时禁用所有输出的电路。禁用后、无论施加的输入电压如何、输出都不会拉出和灌入电流。 每个输出端的漏电流大小由电气特性表中的 Ioff 规格定义。

如果我们使用 TPS22930、它不会将电源引脚保持在0V、但会悬空。 这样可以吗、或者我是否必须在 VCC 输入引脚上添加一个弱下拉?

此致

Øystein μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Øystein

    为了受益于 Ioff 特性、VCC 必须保持在0V、因此需要下拉。 话虽如此、您的设计中是否需要在输出引脚上施加电压? 如果 TPS22930 关闭时输出引脚上没有电压、则无需 Ioff 功能、您只需保持 VCC 引脚悬空即可。

    此致!

    Ian