This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125:您可以提供输入电容(Ci)吗?

Guru**** 2873860 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC125, SN74LV125A, SN74LV14A, SN74HCS125, SN74HCS14, SN74AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454809/sn74hcs125-could-you-provide-input-capacitance-ci

器件型号:SN74HCS125
主题中讨论的其他器件:SN74LV125ASN74LV14ASN74HCS14、SN74AHC125、 SN74AHC14

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

问题1
SN74LV 系列、SN74HCS 系列和 SN74AHC 系列的问题
是否可以为每个系列的输入电容 Ci 提供典型值和最大值数据?

■目标器件

仅限◎SN74LV 系列典型值
SN74LV125A


SN74LV14A

仅限◎SN74HCS 系列最大值

SN74HCS125


SN74HCS14



◎SN74AHC 系列典型值、最大值

SN74AHC125

SN74AHC14



问题2
此外、替换每个系列中的器件时、输入电容能力值是否有差异?

如果是、差异是多少?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这是我们所能提供的数据。  在最坏的情况下、对于任何器件、Ci 都不应超过15pF。  

    选择要使用的系列时、我不会使用输入电容进行选择、而是使用每个系列都具有的具体功能。  

    例如、LV 系列具有最高的驱动强度、HCS 系列具有施密特触发输入。