This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:数据表和产品页面之间的高输入电压(min)差异

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455008/txs0108e-q1-high-input-voltage-min-differences-between-data-sheet-and-product-page

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

工具与软件:

您好、先生、

在" www.ti.com/.../TXS0108E" 产品页面中 、高输入电压(min)(V)似乎为1V、但在产品页面中:

Δ V İt 为5V-0.4 = 4.6V 高输入电压(最小值)。 因为我的信号来自 AM26C32QDR、所以我必须选择哪个最低3.8V。
您认为该电压转换器可以看到3.8V 高电平吗? 如果你给我开悟,我会感激的。

提前感谢
此致
Semih Senyuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A2M26C32的输出电压针对6 mA 的输出电流。 TXS 的 I/O 引脚不灌入任何电流、因此实际输出电压将为5V