This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:确认施加的电路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454856/sn74avc2t245-confirmation-of-applied-circuits

器件型号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其他器件:TXU0102TXU0202

工具与软件:

是否可以使用如下所示的电路执行 A 到 B (B 到 A)电平转换?
这是第一次使用此 IC、因此我要对其进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuma、

    是的原理图看起来正确。 如果 DIR 拉至高电平、数据将从 A 流向 B。如果 DIR 拉至低电平、数据将从 B 流向 A

    我建议在 OE 引脚上使用弱上拉电阻器、使 I/O 保持在 Hi-Z 状态、直到器件上电。 这有助于避免在加电期间发生任何输出干扰。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会起作用。 但当 DIR 引脚具有固定连接时、也可以使用单向转换器、如 TXU0102/TXU0202。