This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:上电斜升速率的必要性

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453643/sn74lv123a-necessity-of-power-up-ramp-rate

器件型号:SN74LV123A

工具与软件:

尊敬的专家:

SN74LV123A Δt ΔV 表7.3建议运行条件显示了 Δ V/Δ t 上电斜率(min)= 1 [ms/V]

问题1。 确认一下、这意味着在为 SN74LV123A 上电时、我们的运行时间应短于2ms。

问题2: 其他通用逻辑 IC 似乎未指定上电斜升速率。 为什么 SN74LV123A 指定此斜升速率?
在我看来、我不知道这是否是因为它需要由一个外部的驻地协调员进行状态重组或监管。

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是(这取决于最终的电源电压)。 请注意、由于所有去耦电容器、您的速率可能确实比这慢。

    2.'123有数字输入(触发器)和模拟输入(电容电压)。 非常快的电源斜坡速率可能会导致错误初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    您能详细介绍 Q2吗?  为什么同时具有数字和模拟输入会影响初始化不当的风险?

    此致、

    广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    如果电压斜升过快、则可能会导致错误触发。 输出可能会在上电期间触发、而不是在您实际需要时触发。