This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:如果 EN 输入被驱动至低于 GND (GND)、会发生什么情况?

Guru**** 2584215 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455297/lsf0102-what-happens-if-when-en-input-is-being-driven-below-gnd

器件型号:LSF0102

工具与软件:

尊敬的 E2E 员工:

在我的应用中、LSF0102的 EN 引脚由长传输线路驱动、并且由于反射、它可被驱动至低于 GND。 我注意到电压似乎被钳位在-0.5V。 EN (以及三个栅极)是否受钳位二极管保护? 如果是、那么可以容忍的最大负电压是多少? 持续多长时间? 非常感谢您的时间和支持。

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个二极管。 如绝对最大额定值中所示、如果电压低于−0.5V、则电流必须限制在50 mA 以下(未指定二极管的特性)。

    建议的工作条件表示、对于低于0V 的电压、无法保证正常工作。 但 EN 引脚只是连接到三个导通晶体管的栅极、因此不应有任何不良影响。

    难道不可能在线路中添加源端接吗? 与200 kΩ 偏置电路中的电阻器相比、33 Ω 甚至1 kΩ 电阻器都微不足道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    非常感谢您的弹出提示回复。 我将遵循您关于终止的建议。

    祝你新年快乐!

    Alberto