This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:PSpice 模型无法正常工作

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454382/sn74ahc1g14-pspice-model-not-working

器件型号:SN74AHC1G14

工具与软件:

当我尝试对 SN74AHC1G14DBVR 该 IC 的 pspice 模型进行仿真时、我的仿真软件会卡住。 然后我需要将其重新打开。 但当我尝试模拟 SN74LVC1G04DCKR 的 pspice 模型时、该 IC 可以正常工作、两种 pspice 模型有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    是否有显示的错误?

    此外、请分享您的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有错误、
    我已连接 SN74AHC1G14DBVR 的电路。 无法正常工作、使用  SN74LVC1G04DCKR 的相同电路运行、该电路正常工作。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期、我们的团队将在我们回来时(1月2日)对此进行调查