This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102DCUR

Guru**** 2584345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454433/lsf0102-lsf0102dcur

器件型号:LSF0102

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在为 MDC/MDIO、RESET、中断连接使用此电平转换器。

上拉、以便放置在两侧(引脚3、4、5、6?)

上拉电阻值可以是4.7K?  

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    建议在 IC42的输入和输出上使用上拉电阻。 对于 IC76、B2上需要上拉电阻器、但如果 RESET 和 INT 信号都基于推挽驱动器、则 A1/A2/B1上拉电阻器是可选的。

    上拉电阻值是根据信号上所需的速度选择的。  估算时、可以使用此公式:  

    此致、

    插孔

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 IC42、根据接收器器件的建议添加4.7K 上拉电阻。

    此外、任一侧使用相同的上拉电阻值、因为它是导通器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    此外、两侧都使用相同的上拉值、因为它是导通器件?

    这不是器件的严格设计要求、但 请注意、在逻辑低电平时、I/O 上的上拉电阻将是并联的。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。