This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:CD4046 VCO 频率精度

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B, CD4541B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453930/cd4046b-cd4046-vco-frequency-precision

器件型号:CD4046B
主题中讨论的其他器件: CD4541B

工具与软件:

社区、您好!
我想在100Hz 到3000Hz 变频生成方面的新应用中使用 CD4046BPWR。
我在数据表中找不到 VCO 在此频率范围内的固有精度。
这是什么?
仅给出了10k Ω 和50pF 的最大频率条件、最小/典型频率值之间的比率为2。 我不认为(我希望)这种容忍适用于整个范围。

是否有决定 R 和 C 的数学定律而不是图表?

感谢你的帮助。

此致

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    一般来说、4046 PLL 系列在闭环下运行、因此根据 另一个源的反馈来设置 VCO 频率。 除了您提到的典型图表之外、VCO 频率可能无法明确定义。  

    555计时器是否适用于您的应用? 我认为、无源器件的输出频率与值之间应具有更明确的关系。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您的快速回复。

    如果我理解正确、不建议仅使用 CD4046实现+/-3%的振荡器精度。 ( 100至3000Hz 频带)。

    但是 、您在所有条件下对此 VCO 的精度有什么了解吗?

    此致

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    正确、除非能够将其锁定到另一个信号源、否则我不会将 CD4046B 推荐用于频率精度要求为+/- 3%的应用。 我不确定 VCO 在100Hz-3kHz 范围内的最坏情况精度是多少、但 就像您指出的、最小规格和典型规格之间的最大工作频率变化为2倍 (我认为这主要受工作温度的影响)。  

    除了555计时器之外、也可以 选择 CD4541B。 输出频率容差主要由所用无源器件的精度决定、因此应可实现+/- 3%的精度。  

    此致、  

    Connor