This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:规格检查

Guru**** 2786525 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G08, OPA341, OPA347

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455585/sn74aup1g07-spec-check

器件型号:SN74AUP1G07
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08-SN74AHC1G08、EP EPEP EPSN74LVC1G125-OPA341、EP

工具与软件:

你(们)好

您能帮助确认以下规格吗? ~是否推荐-55m Ω 125°C 规格? 谢谢**主要是 P2P、如果没有具有相同功能的 P2P、请推荐它、谢谢

NXP 74LVC1G08GW、125

NXP 74AUP1G97GW

NXP PTN3460IBS/F2

TI SN74AUP1G07DCK

TI SN74LVC2G17DCK

TI SN74LVC1G32DCK

TI SN74LV1T125DCKR

TI TS321IDBV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的逻辑系列具有不同的电气特性。

    SN74AHC1G08、EP

    EP

    SN74LVC2G17-SN74LVC2G17 EP

    EP

    EP (仅用于转换到较低的电压)

    OPA347/OPA341 (具有不同的 GBW 和其他参数)