This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC32:SN74HC32NS 和 SN74HC32NSR 之间的差异

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455285/sn74hc32-difference-between-sn74hc32ns-and-sn74hc32nsr

器件型号:SN74HC32
主题中讨论的其他器件:SN74HCS32

工具与软件:

您好、专家

希望这能很好地找到你。

基本上、我认为这2个产品是相同的。 对吧? 唯一的区别是仅卷带噪声或非卷带噪声。

但是、如果这2个不同、我们有以下问题:

HC32NS 是否已停产或目前是否可通过常规渠道购买?
不同封装之间有何区别?
我们将两个器件安装在现有的电路板上并比较了 I/O 特性、但似乎有区别(NSR 快几 ns)。
假设晶圆和内部电路两侧都是共用的是正确的
请解释导致上升/下降特性差异的因素。
请告诉我以便参考。

此致、

Jieyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    试管封装(SN74HC32NS)已停产。

    除此之外、PCN#20200629000.1引入了一种全新的芯片(安装在300 mm 晶圆上)、其电气特性与 SN74HCS32更加相似;保证的数据表限值未发生变化。 如果 SN74HC32NS 仍处于激活状态、则它现在也会使用新芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。 那么、唯一的区别是管装和卷带封装、对吧? 产品本身完全相同。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Jieyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。