This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G38:器件型号 SN74LVC1G38DCK&quot 的输入电压规格

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455453/sn74lvc1g38-input-voltage-specifications-for-part-number-sn74lvc1g38dck

器件型号:SN74LVC1G38

工具与软件:

当我检查输入电压下冲时、它刚好低于-0.5V。

基本上、输入电压不得超过-0.5V 的绝对最大额定值。

?电压在短时间(例如、大约5ns)内超过-0.5V 是否可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要钳位电流低于50 mA、绝对最大额定值就允许这样做。 根据 IBIS 模型、在大约−1.15V 时达到该限值