This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:反相输出类型

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV6T14, SN74LXC1T14, SN74LV1T04, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455160/txs0108e-inverting-output-type

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74LXC1T14、SN74LV6T14 SN74LV1T04

工具与软件:

嗨、团队:

TXS018是否具有反相输出类型? Thansk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、可针对低电平信号在 A 和 B 引脚之间建立直接连接、因此无法实现这一点。

    对于固定方向信号、应使用 SN74LXC1T14、SN74LV1T04或 SN74LV6T14等反相转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们的应用程序团队目前因冬季假期而不在。  请预计会有一些延迟。  感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    如前所述、TXS0108E 具有同相输出、但上述推荐的反相转换器适用于固定方向的信号。 如果您有任何其他问题/任何其他系统要求、请告知我们。  

    此致、

    插孔