This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:传播延迟较低的解决方案

Guru**** 2789795 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455434/sn74avc4t774-lower-propagation-delay-solution

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:TXV0106

工具与软件:

你(们)好

我的客户需要15MHz JTAG 解决方案。

我们是否有任何传播延迟较低的解决方案?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们的应用程序团队目前因冬季假期而不在。  请预计会有一些延迟。  感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最快的此类转换器是 TXV0106/8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是指 TX"B" 0108吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;TXB 是自动双向器件、不能与上拉/下拉电阻器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    TXV0106TXV0108 是我们产品系列中最快的传播延迟之一。  

    此致、

    Josh