This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245PWR 标记差异

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455471/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245pwr-marking-differences

器件型号:SN74LVC8T245

工具与软件:

我们 从 Arrow 和 Mouser 获得了 SN74LVC8T245PWR、并发现了这两个器件之间的标记差异。

请告知差异是否是由于不同的生产地点造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件实际上有两个组装地点。 但 TI 还在更改标记样式;可能是最近在同一站点制造了 Mouser 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否也发布了有关标记样式更改的 PCN 文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hillary、

    我们的应用程序团队目前因冬季假期而不在。  请预计会有一些延迟。  感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20231207005.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hillary、

    是的、2023年12月发布了一个 PCN。 Clemens 已经发布了 PCN 文档。

    此致、

    Josh