This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:音量问题

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455054/sn74avc4t245-vol-issue

器件型号:SN74AVC4T245

工具与软件:

尊敬的专家:

客户使用了 SN74AVC4T245、并遇到以下系统模块中3.3V 侧的 Vol 不够低的问题。

想知道芯片中是否有内部上拉电阻器? 或者、您是否有任何想法、可能会出现什么问题?  

   

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVC4T245没有内部上拉电阻器。 仅当其输入为高电平时、其输出才会上拉线路。

    当 VOL 过高时、其他一些器件或电阻器会将线路拉高。 尝试断开它们的连接以查看哪个是其责任。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    客户看到的 VOL 价值是什么? 正如 Clemens 提到的、如果 VOL 高于数据表规格、则出现器件将线路拉高。 我会移除连接到电平转换器输出的任何东西并在引脚上进行测量。

    此致、

    Josh