This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104-Q1:逻辑论坛

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455032/txu0104-q1-logic-forum

器件型号:TXU0104-Q1

工具与软件:

您好!

我计划使用 P/N TXU0104QPWRQ1 、我有一个关于配置的问题:

器件应将低速单端信号从1.2 [V](左)转换为5 [V](右)。

在这种情况下、VCCA 连接到1.2 [V]电源轨、VCCB 连接到5 [V]电源轨。

我的问题是–我可以将输出使能(OE)引脚连接到3.3 [V]电压电平信号、还是会导致应力(及时)并损坏器件?

(由于 VCCA = 1.2 [V])

 

根据数据表、 OE 可以拉至 VCCA 或者 VCCB。

中间的电压是否可接受?

此致、

Avihay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件允许最高5.5V 的输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    是、当 VCCA = 1.2V 时、3.3V 时的 OE 是可以接受的。

    此致、

    Josh