This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:1.8V 至2.5V 转换问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1456079/lsf0102-1-8v-to-2-5v-conversion-issue

器件型号:LSF0102

工具与软件:

您好!

使用 LSf0102器件时、我们面临从1.8V 到2.5V 的电平转换问题。

短路的示例。

我们将此器件用于复位信号(GPIO)

Vref A = 1.8V

Vref B = 2.5V

A -> B 转换-输出大约为1.4V - 1.6V。

已在下方附加了设计

请检查并分享您的评论。

此致

Kevin