This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:通过器件的第一个脉冲失真

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455078/txb0104-the-first-pulse-passing-through-the-part-is-distorted

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXU0104

工具与软件:

您好!

我将使用此部件作为 FPGA 和各种可编程射频器件之间的单向电压转换器。 下面是一个示例原理图:

我已注意到第一个通过的脉冲始终失真、如下所示:

蓝色的迹线是 OE 信号、黄色的迹线是 CLK 输出(引脚 B4)。 如果我移除输出端的串联电阻器、信号看起来正常。  

器件似乎需要很长时间才能切换方向、但原因不明。

我知道、开始时、该应用不需要双向器件、但这一直在以前的设计中使用、并且我已经构建了多个电路板。 此外、采用相同封装的 TXU0104器件目前到处都没有现货。

我们将高度赞赏在理解这一现象方面提供的任何帮助。

谢谢!
/Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了更多的测试。 似乎我错过了十个规格为1us。  如果我在 FPGA 中将 OE 硬编码为高电平、CLK 信号看起来不错。  这是一个有点令人沮丧的十是如此大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米哈伊尔、您好!

    我们的应用程序团队目前因冬季假期而不在。 我们会尽快回复。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经找到原因(10太长)和解决方案(请改用 TXU0104)。 我没有更好的建议;任何其他器件都需要更换电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米哈伊尔、您好!

    克莱门斯在这里是正确的,如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的帮助。