This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:SN74LVTH244ADWR 输入/输出驱动

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1456010/sn74lvth244a-sn74lvth244adwr-input-output-driving

器件型号:SN74LVTH244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC244A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

 下图中、我们的应用 SN74LVTH244ADWR 的输入侧上拉为高3V3、输入侧为10k。  

但我们发现输入侧的电压电平仅约为0.8V、似乎有一个下拉驱动电压至低电平。  

我不确定  SN74LVTH244ADWR 是否有内部下拉设计。 如果没有、则可以将电压驱动为低电平。 您可以帮助确认吗?

 

谢谢。

BRS。

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线保持输入的工作方式确实类似于上拉或下拉(取决于最后的输入状态)。 通常、不能使用具有总线保持输入的外部上拉/下拉电阻器。

    如果您不需要下拉电阻、请使用没有总线保持输入的器件、例如 SN74LVC244A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladish:

    明白了、感谢您的 及时支持。  

    BRS。

    Blake