This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:VCCA 和 VCCB 容差

Guru**** 2583045 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1456185/txb0104-vcca-and-vccb-tolerance

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0204

工具与软件:

大家好、VCCA 的电压能在一定程度上超过 VCCB 吗? 我确实知道数据表规定 VCCA 不得超过 VCCB、但这条电路或另一个可接受更高或可变 VCCA 与 VCCB 之间差异的引脚兼容电路中是否有一定的裕度?
应用使用一个 UART RX/Tx 和2个 GPIO、封装为 RGY。
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    是、IV 曲线记录在 TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求中 、随着 VCCA>VCCB 的间隙增大、漏电流会增加。

    如有任何其他问题、请联系我们。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的快速响应和随附的文档。 是否有其他 TI 电路可以接受与 TXB0104兼容的更高 VCCA/VCCB 比率?

    此致、

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    如果自动双向性不是必需的、则可在此处实现 TXU0x04。 TXU 型器件没有电源限制。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    快速查看数据表、好像  TXU0204能够正常工作、它没有 PCB 期望的确切引脚排列、但可能已经足够好、以便我们针对原型对其进行返工、然后更新设计。 电路是 UART 电平变换器、现在根据(来自端口 A1- A4)完成:
    A1:TX ->
    A2:Rx <-
    A3:RTS ->
    A4:CTS <-
    因此、使用 A3端口切换 A2端口可以解决该问题、至少看起来是这样。  
    我们可以获取电路并重新制作电路板、以检查它是否起作用。

    感谢您的建议。

    此致、

    Lars