This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 和 TXB0108问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1456665/txs0108e-txs0108e-and-txb0108-problem

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXB0108

工具与软件:

您好!

目前我们有一些 模块在我们的硬件设置中采用 TXB0108和 TXS0108组件、如随附的图表所示。 但是、这种配置会遇到某些问题。 具体来说、当 MCU A 触发 TXB0108进入低电平状态时、TXB 和 TXS 的5V 侧无法完全达到0V、而是稳定在4V 左右。 在仅采用单个器件(例如 MCU B 和 MCU A)的情况下、5V 侧的电压 可稳定 至1V。 然而、在添加更多器件后、5V 侧的电压继续升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    团队目前不在假期、请预计会延迟回复。 感谢您的理解。  

    谢谢!

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 和 TXS 不能相互使用。 在所有位置使用 TXS0108E。