This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11-XE:EP 热阻

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1457033/sn74lvc1g11-ep-v62-09621-01xe-thermal-resistances

器件型号:SN74LVC1G11-SN74LVC1G11 - EP

工具与软件:

大家好、我正在寻找该器件的其他热阻。  数据表上仅显示了259°C/W 的结至环境值。  我希望结至电路板的保守值较低。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    请参阅以下内容

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 213.2.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 146.8.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 61.7.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 45.4.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 61.4.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用