This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:是否启用高电平选项?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1452836/sn74axc4t774-enable-high-option

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件: TXU0304

工具与软件:

尊敬的专家:

是否有 SN74AXC4T774的高电平有效使能版本? 或者如何将其配置为高电平有效?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有高电平有效 OE 输入的唯一电平转换器是 TXU/TXS/TXB 系列。 例如、对于 SPI、使用 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    我们没有具有高电平有效 OE 的方向控制型电平转换器、但我们有固定方向器件、例如具有高电平有效 OE 的 TXU 系列。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh、Clemens:

    感谢您提供的信息! 您可以帮助提供具有固定方向和高电平有效 OE 的替代器件型号吗?  

    此致!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要每个方向多少个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    由于没有有关该主题的活动、我将关闭该主题。

    如果您需要进一步的帮助、请提交另一个 E2E 主题。

    此致、

    Josh