This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:测试问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1448851/txv0106-testing-issue

器件型号:TXV0106

工具与软件:

您好!

我们创建了一个小板来堆叠在原始子卡之上、以验证 TXV0106 (如下图所示)。 电路很简单、如 下图、我们有4个 TXV0106、我会通过隐私消息传递完整的原理图。

我们目前面临一个问题:
当 TXV0106 A 侧(输入)的 TXCLK 为125MHz 时、B 侧(输出)的 TXCLK (指连接的 TXCLK)。 BMP)也是125MHz。 但是、小电路板的 GND (GND. BMP)和电源(VCCO_XPI。 bmp)变得异常、如附加文件(VCC_XPIO.bmp 和 GND.bmp)所示、进而影响所有其他信号(例如 RXCLK_OUTPUT.BMP)。

当 TXCLK 降至2.5MHz 时、所有信号都恢复正常状态(请参阅 RXCLK_NOR.BMP)。
或者、如果我断开小电路板 B 侧的 TXCLK 输出(即未连接到子卡上的 PHY、但 TXCLK 仍为输出)、则不会发生问题。

1.VCC_XPIO

2. TXCLK

 RXCLK_OUTPUT

4. RXCLK_NOR

5.GND

对于如何解决此问题、您有什么建议吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在125 MHz 上进行开关会在电源线上产生许多电流尖峰。 我想您必须在小型电路板上添加去耦电容器。

    数据线上的振铃可能是测量伪影。 对于这样的高频、您应该为示波器探针使用接地弹簧、而不是接地夹;这需要向小型电路板添加附近的接地触点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    在我的原始小板上、每个 TXV0106的 A 侧和 B 侧电源上都已经有两个1uF MLCC 电容器。 今天、我添加了一个额外的10uF MLCC 作为实验、但结果保持不变。 我还将测量方法更改为使用接地弹簧、但结果仍然相同。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您具体如何测量这些电压? GND 波形的基准是什么?

    我怀疑在靠近 TXV 的 GND 引脚测量时、波形看起来会更好、这些问题是由小型电路板的电源轨与电路的其余部分没有低阻抗连接引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这个线程已经差不多一个月了,没有任何反应,我将关闭它。

    此致、

    Josh