This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC:DRV5055A3QDBZR

Guru**** 2615945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1456760/simpleswitcher-component-calc-drv5055a3qdbzr

器件型号:SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC

工具与软件:

致关心此事的尊敬的先生:

我对  DRV5055A3QDBZR 元件有疑问、请参阅此元件的随附数据表。
可以看到输出电压的线性范围在0.2到 Vcc-0.2V 之间、但实际上我们的测试结果约为0.121V、有些甚至会达到0.008V、请看下图 A、第一幅图是测试前的数据、第二张和第三张图是测试后的数据。 我们的客户现在抱怨为什么测试数据如此降低,并将导致产品功能 NG,你可以帮助颗粒检查和建议吗?

我期待很快收到答复,谢谢。

 e2e.ti.com/.../drv5055-_2800_EN_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Becky

    感谢您发送编修。

    我会将其转发给我们的 检测团队。 负责的应用专家将很快给您回复。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Becky、

    感谢您在 E2E 上联系我们。  我看到可能会对这份说明的含义有一些误解。

    线性输出范围是指所有器件都可以可靠地在进入饱和状态之前驱动输出。  虽然每个单独的器件都可能将输出驱动到超过此点的值、但您会发现该器件不是线性的。  输出曲线的斜率将开始逐渐接近此最大水平。

    BL 和 VL 是通过所选传感器的灵敏度彼此相关的。   

    谢谢!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

     多年来、我们一直在产品中采用 DRV5055A3QDBZR、并从各种经销商处购买。  最近、我们遇到了新批次的一个关键问题、因为与旧批次相比、这些批次表现出不同的性能特征。 具体而言:

    1. 较旧驱动器的最低输出约为110mV、与您的规格相符。 但对于较新的批处理、最低输出可以降至低至10mV。 请参阅以下测量输出图以了解差异:

    2.我们破译了新旧的 IC 批次,发现模具看起来很不一样。 请参见下图:

    那么我的问题是:这款较新的 IC 是您的新设计吗?还是它只是假的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Becky、

    我想通过电子邮件进一步与您讨论此问题、以确认您是否拥有正确的材料。  我将回复与您的 myTI 帐户关联的电子邮件帐户。

    谢谢!

    Scott