This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:我需要设计一个具有交错信号的并联降压转换器。

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1457243/uc3825-i-need-to-design-a-parallel-buck-with-interleaved-signals

器件型号:UC3825
Thread 中讨论的其他器件:UCC28220LM5032

工具与软件:

我需要设计一个具有交错信号的并联降压转换器。

您能给我建议使用哪种 PWM 控制 IC 吗? 
我需要输出 PWM 信号、如下面的 Vgs1和 Vgs2所示。 
降压
Vin = 300V、Vo = 250V

占空比:83%
Fs:85KHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您可以考虑 UCC28220或 LM5032。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、黄先生 

    感谢您的答复。
    我先确认数据表。