This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104EPWR 的替代器件

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1458751/txs0104e-alternate-for-txs0104epwr

器件型号:TXS0104E

工具与软件:

您好!

目前、我们的现有设计采用的是 TXS0104EPWR 器件封装。 由于设计错误、我们在设计中将 VCCA 连接到3V3、将 VCCB 连接到1V8。 因为 TXS0104EPWR 具有条件  VCCA≤VCCB  该电路在我们的设计中无法正常工作。 为了避免设计更改、我们为 TXS0104EPWR 寻找一个没有条件的替代器件  VCCA≤VCCB。 请为具有相同封装尺寸的现有设计建议不同的电平转换器。

 

此致、
Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay:

    没有任何 P2P 匹配支持  VCCA≤VCCB 同时还提供开漏支持。 有 LSF0204PWR、但该器件遵循类似的限制、例如 VREFA< VREFB- 0.7V。  

    此致、

    插孔