This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:启用时具有高阻抗输入的输出状态

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1458749/txb0104-output-state-with-high-impedance-input-when-enabled

器件型号:TXB0104

工具与软件:

大家好、团队成员:

当输入为高阻抗且器件已启用(OE =高电平)时、TXB0104输出处于什么状态?

谢谢!

-凯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    I/O 处于缓冲器环路中、两个端口均被驱动至相同的逻辑状态。 这种情况下的输出将被驱动到输入变为高阻态之前的上一个已知逻辑状态 如果不喜欢随机性、可以将 OE 驱动为低电平、从而也将输出置于高阻态  

    此致、

    插孔