This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:CD14538B

Guru**** 2615155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1457057/cd14538b-cd14538b

器件型号:CD14538B

工具与软件:

您好!

我的应用使用  CD14538BF3A 器件。  

我们目前使用生产日期代码为1630的原始零件。 并从 TI 官方分销商 Arrow 购买。

我们检测应用故障、因为我们在引脚1 (CX1)和引脚8 (VSS)之间测量10欧姆(10欧姆)。 引脚15 (CX2)和引脚8 (VSS)之间的相同测量值为10 OMS。

根据数据表中的元件逻辑图(从2003年开始)、我们预计测量值为0欧姆(零欧姆)、因为它似乎在 引脚1v/s、引脚8和引脚1v/s、引脚15之间发生了短暂切断。

我的问题:你认为10欧姆的测量值是可以根据图? 那么我们确实应测量0欧姆?

也许它有一个较新的数据表,在其中该测量应该是合理的? (我找不到任何2003年的最新数据表)

感谢您的支持。

此致、

Ollivier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表不保证 Cx 和 VSS 之间有任何特定电阻。

    实际应用中的故障是什么? 请描述错误行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈。

    我无法解释申请问题(机密)。 我的请求仅针对  CX 和 VSS 之间的特定电阻、以便了解预期值。

    我知道、 数据表中没有提到 Cx 和 VSS 之间的特定电阻、因此无法保证。 这是我的关注。

    再次感谢。

    Ollivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ollivier:

    这不是我们指定的。  

    您是否无法告诉我们您的客户遇到了什么问题? 否则、帮助调试 gl 会比较困难。