This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-Q1:SN74LVC1G97QDBVRQ1和放大器;SN74LVC1G97QDCKRQ1

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1458236/sn74lvc1g97-q1-sn74lvc1g97qdbvrq1-sn74lvc1g97qdckrq1

工具与软件:

您好!

如果器件型号为 SN74LVC1G97QD、您能告诉我吗 BV RQ1和 SN74LVC1G97QD CK RQ1使用同一芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是和否 有两家晶圆厂制造两种不同的裸片、这些裸片可以采用任一封装。