This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:5MHz 通信信号的振铃问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459344/txs0108e-q1-ringing-issues-for-5-mhz-communication-signals

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

工具与软件:

大家好、我将使用 TXS0108E 作为5 MHz SPI 的3.3V 至5V 电平转换器。 遗憾的是、我遇到了不必要的边沿振铃。 为了解决该问题、我添加了一个电阻器 R5 (请参阅原理图)作为阻尼元件、但只要我使用更高的电阻器值、TXS0108E 就会导致信号失真。 为什么会发生这种情况、如何缓解这种振铃?

示波器图 R5 = 0欧姆

示波器图 R5 = 33欧姆

示波器图 R5 = 75欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    由于器件已经有内部上拉电阻器、外部上拉电阻器/下拉电阻器可被移除。 振铃很可能是由于电容过大。 和8.4.1节类似。  

    请使用较短的电缆/布线、然后重新测试。 波形捕获过程中还可以使用尖端和接地筒探头、以帮助减少接地环路/电感。

    此致、

    插孔