This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4002B:265C 8sec&quot 的焊热流条件;

Guru**** 2766255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459030/cd4002b-solder-heat-flow-condition-of-265c-8sec

器件型号:CD4002B

工具与软件:

不过、这里描述的焊料热阻(实际值)流量条件为"260degC 10s"、对于我们客户要求的"265deg-C 8s"条件也可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahara:

    TI 仅保证数据表中所述条件下的性能、但不会期望这会导致任何问题。

    此致!

    Ian