This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16240A:具有光耦合器的总线保持

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16240A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1458839/sn74lvch16240a-bus-hold-with-optocoupler

器件型号:SN74LVCH16240A

工具与软件:

您好!

我们的设计主要通过光电隔离器(ELD207)对24V 输入进行转换、然后通过反相缓冲器(即 SN74LVCH16240A)将其馈送至微控制器。

该电路基本上如下所示、问题是、一旦状态发生变化(即、V-EXT 高电平、缓冲器输入低电平、因此反相缓冲器输出高电平)、其状态仍保持不变。 这是由缓冲器输入端的10k 上拉电阻造成的吗? 或许我们可以将其减小到2k2。 除此之外,我们很高兴听到任何其他建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指出、您可能需要500 µA 来切换输入。

    考虑在没有总线保持输入的情况下使用逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这似乎是最合乎逻辑的做法(我希望我们可以找到引脚兼容的方法)。 除此之外,是否有办法使这个工作或拓扑完全不兼容(因为我们已经有板,我们不可能做任何戏剧性的:()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.2 kΩ 应正常工作(3.3V / 2 / 2.2 kΩ= 750 µA)。

    8位缓冲器更为常见、具有更大的选择范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它确实做到了,谢谢。 事实上、我们订购了  Digikey 中的一些库存、但由于问题已解决、我们现在可以继续使用2K2。