This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC08:SN54HC08

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1459364/sn54hc08-sn54hc08

器件型号:SN54HC08

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门

能否确认是否可以使用无铅 SAC305焊接工艺焊接 SNx54H 器件、以及器件能够承受的焊接限制条件是什么?

非常感谢您的支持

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    我认为该器件可以通过  SAC305焊接工艺进行焊接。 我认为这没有问题。

    此致!

    Ian