This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV161A:计数和 RCO

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1458850/sn74lv161a-counting-and-rco

器件型号:SN74LV161A

工具与软件:

您好!

我希望确保我正确理解此4位计数器的数据表。

计数器可被编程为从列表中的任一值(十进制)开始递增计数:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、15?

一旦计数字[QD、QC、qb、Qa]= 0d9或0d15、RCO 就会生效?

如果我设置起始值[D、C、B、A]= 0d0、并且 ENT 和 ENP 都为高电平(切换负载以加载起始值、时钟不断切换)、计数器将一直递增、直到达到0d15? 在此过程中、它将在计数为0d9和0d15时发出2个 RCO 脉冲? 达到0d15后、它将溢出并转换到0d0?

有人能确认我的理解是否正确吗?

谢谢。

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasoon:

    对于该器件、计数值仅为15。 任何4位二进制值都符合预设(0-15十进制)条件、一旦计数达到0d15、RCO 就会生效。 一旦它达到0d15、再次计数将使它溢出并返回到0d0。 这可以在下面显示的行为图表中看到。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的澄清。 是的、我看到过这个图。 然而,什么让我失望的是:

    谢谢。