This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204相关问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1460161/lsf0204-lsf0204-related-issues

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TIDA-01014

工具与软件:

您好、

如下图所示、数据手册中 Ven 的建议最大值为 VRF-A、但参考设计 TIDA-01014中的 Ven 直接连接到 VRF-B 为什么? 请帮助回答。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚可耐受过压;Vref_A 到5.5V 之间的任何电压均读为高电平。

    此外、VPU 允许的范围为 Vref_A 至5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    一般而言、不应直接复制参考图、因为这样的误差很小(它们只能用作顶层参考)。 为了正确设置、客户应始终查阅器件数据表。  

    Clemens'在此处提供正确的建议、如果需要根据您的具体应用进一步检查原理图、请在此处分享。  

    此致、

    插孔