This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102-Q1:SPICE 模型?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102-Q1, TXU0102, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1454249/txu0102-q1-spice-model

器件型号:TXU0102-Q1
主题中讨论的其他器件: TXU0102TXU0104

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有 TXU0102-Q1的 PSpice 模型或任何其他替代模型来对其进行仿真?

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuto:

    是的、我们有。 在产品页面上、请转到"设计和开发">"设计工具和仿真"。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我认为 IBIS 模型不能用于 Spice 仿真、如 PSpice for TI。 我们确实需要有可用于 PSpice 的模型。

    谢谢你。

    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuto:

    抱歉、我误读了所要求的模型类型。 遗憾的是、我们没有任何适用于 TXU 电平转换器的 PSpice 模型。 我在网上看到过可以将 IBIS 模型转换为 PSpice 的方法。 但是、由于 IBIS 模型缺乏器件功能行为、因此对话将非常有限。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    TI 是否能够为 TXU0102创建 Spice 模型? 如果可能、估算需要多长时间?

    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuto:

    我们有一个 TXU0104 Spice 模型、可以和客户分享。 它使用与 TXU0102相同的架构、并有两个额外的 IO。

    e2e.ti.com/.../4010.TXU0104_5F00_BehavioralModel.CIR

    e2e.ti.com/.../4010.TXU0104_5F00_BehavioralModel.lib

    此致、

    Josh